结果:找到"太阳能供电 电压调制 集成电路",相关内容1000条
  • 有什么好的POE延长器方案吗?
  • 求推荐一个POE延长器方案,一个POE供电的输入网口,一个POE取电的输出网口,无需额外电源,然后接上这个设备信号能延长至少两百米。在网上找了一圈,要么是一分二交换机,要么是额外DC供电的。感谢各位。
  • 所属专栏: 开源硬件 标签: POE 以 网络 源管理 发帖人:celeron 发帖时间:2023-05-07 20:50:00
  • DC102压力调理电路使用说明书
  • 芯片简介DC102电桥式传感器信号调理芯片是本公司自主研开发的一款专门用于差分电阻桥式或半桥式传感器信号的处理和输出CMOS集成电路。桥式传感器信号接入芯片,通过芯片内部高精度模数转换器采集及转换,由芯片对采集到的数据进行处理,并通过单线接口将数字或模拟输出,方便控制电路对信号的读取和处理。对于桥式传感器信号,DC102芯片可进行高精度放大和高达14bit的模数转换。内置放大器的增益和模拟信号输入范围的偏移是可设置的。DC102芯片集成了内置的温度传感器(或可以采用外部温度传感器),可输出经过数字补偿的温度信息。DC102芯片带有数字信号处理电路,可对传感器的测量结果进行数字补偿,包括对信号...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:四维电子 发帖时间:2022-08-19 17:41:00
  • 升压型三节锂电池充电控制集成电路
  • 三节锂电池升压充电ICPFM升压型三节锂电池充电控制集成电路概述:AP6308是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路。AP6308采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后,AP6308进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道M...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 升型三节锂池充 发帖人:LED驱动芯片欧阳 发帖时间:2021-12-27 14:51:00
  • 全球半导体产业链和我国脱钩,有那么可怕么?-金航标电子-宋仕强
  • 近段时间半导体集成电路IC这些词特别火。一方面是被美国卡脖子,美国制裁华为中兴最关键性的手段是集成电路;另一方面我国的新支柱产业和科技旗帜新能源汽车也缺芯片,几家大厂还因此停产了。在这样的背景下,如果以美国为首的全球半导体产业链和我国脱钩,有那么可怕么?接下来我们应该怎么应对?美国人要脱钩的目的,是让我们在技术上持续受制欧美,在供应链上仰人鼻息,在国运上永远被美国压制,一直干苦活累活脏活甚至臭活。但是我金航标老宋就一直认为没那么可怕,美国这后坐力极大的“七伤拳”式打法,对善于闪转腾挪精通太极功的中国没多大的事。金航标老宋就从历史沿革和产业分工这两个方面先说说。按产业发展划分,到目前为止人类社...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 半导体 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-04-08 10:54:00
  • 可用太阳能供电5伏特低压差电压调制集成电路CN2628
  • 张家港瑞晶半导体有限公司位于苏州张家港,成立于2019年,公司主要从事半导体集成电路、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表等相关产品的研发、制作、销售,目前为上海如韵电子华东地区总代理,主要销售产品有复位、电压检测、电池充电与管理、LED驱动、DCDC、LDO、场效应晶体管、放大器等,所有产品均由国内外的晶圆代工厂、封装厂和测试公司完成。公司鼎承:“以人为本、质量、诚信至上、合作共赢”的经营理念,以的设备,的技术和科学的管理向用户提供优质的产品、竭诚的服务。如有需要请联系:赵先生概述:CN2628是一款可用太阳能供电的低噪声线性电压调制集成电路,采用固定5.0V输出电压,大输出达1安培,在5.5...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-16 15:34:00
  • 具有太阳能电池最大功率点跟踪功能的4A单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路CN3801
  • 张家港瑞晶半导体有限公司位于苏州张家港,成立于2019年,公司主要从事半导体集成电路、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表等相关产品的研发、制作、销售,目前为上海如韵电子华东地区总代理,主要销售产品有复位、电压检测、电池充电与管理、LED驱动、DCDC、LDO、场效应晶体管、放大器等,所有产品均由国内外的晶圆代工厂、封装厂和测试公司完成。如有需要请联系:赵先生概述:CN3801是一款可使用太阳能板供电的PWM降压模式单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节磷酸铁锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3801具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合磷酸铁锂电池充电...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 锂池,充管理, 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-11 16:13:00
  • 可用模拟和PWM信号调光的高压线性LED驱动集成电路CN5502
  • 概述CN5502是工作于4V到32V的恒流输出集成电路,能够向一路或多路高亮度LED提供达1安培的电流。CN5502通过一个与LED串连的电流检测电阻设置LED电流。调光控制输入管脚和芯片内部的130HzPWM信号产生电路允许使用模拟和PWM信号进行调光,模拟信号调光可以实现剧院调光效果。CN5502内部集成有高压MOS晶体管,减少了外部元器件的数目,LED电流精度达5%,非常适合高输入电压驱动高亮度LED发光的应用。CN5502的EQ管脚能够在多个CN5502并联使用时起到电流均衡的作用。其它功能包括5V稳压输出和热调制等。CN5502采用散热能力增强型的8管脚SOP封装和8管脚DFN封装...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 高线性LED LED驱动 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-11 16:11:00
  • 宽输入电流模式升压直流-直流转换控制集成电路CN5120
  • 概述:CN5120是电流模式固定频率升压或Flyback直流-直流转换控制集成电路。CN5120的输入电压范围是4.5V至32V,外围元器件少,应用简单。CN5120内部包括带隙基准电压,330KHz的振荡器,电流模式控制单元,芯片关断电路,软启动电路和栅极驱动电路等。电流控制模式提高了系统的瞬态响应,简化了回路补偿。芯片内部的软启动电路减小了上电时的浪涌电流。其他功能包括芯片关断功能,输出过压保护功能,内置5V电压调制器和斜坡补偿等。CN5120采用10管脚SSOP封装。应用:TFT-LCD偏置电压源XDSL电源医疗仪器数字摄像机手持式设备特点:峰值电流模式升压直流-直流控制器...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 直流转换 直流 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-09 15:43:00
  • 低功耗高精度电压检测集成电路CN61C
  • 概述CN61C系列电路是采用CMOS工艺开发的高精度、低功耗电压检测集成电路。本系列电路不需要外围元器件,从而提高了系统的可靠性,降低了系统的成本。CN61C系列电路在被检测的电源电压低于检测阈值时,RES管脚输出低电平;当电源电压大于检测阈值加上迟滞时,RES管脚输出高电平。本系列电路提供CMOS输出或漏极开路输出两种形式。CN61C系列电路采用3管脚的SOT23封装。特点检测阈值精度:±2%低功耗:4uA(VCC=3.7V)工作电压范围:1.15V到5.5VRES管脚在电源电压低至1.15V时仍能维持可靠输出两种输出形式:CMOS输出和漏极开路输出对短时间的电源突降有过滤功能...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 检测 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-09 12:30:00
  • 集成电路无功能角怎么处理?
  • 请教一下,,原理图设计网络检查总不过,集成电路的空引脚总显示错误,PCB中空引脚不标网络编号可以,原理图中怎么处理呢?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:小试牛刀 发帖时间:2019-08-02 10:02:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: